This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:eMMC 引导到 Uboot、然后将内核映像从 USB 大容量存储加载到引导内核

Guru**** 2550410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1275550/tda4vh-q1-emmc-boot-to-uboot-then-load-kernel-image-from-usb-mass-storage-to-boot-kernel

器件型号:TDA4VH-Q1

您好、TI 专家!

我的客户希望使用 EMMC 引导来引导 Uboot、然后将内核映像从 USB 大容量存储加载到引导内核。

详细过程如下所示。

  1. 从 eMMC 引导到 u-boot
  2. 为根文件系统和内核选择两个可能的加载位置之一:
    1. eMMC
    2. USB 驱动器

是否可以知道根据此流程启动的可行性?

非常感谢!

凯文