This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:无法与 MCU_MCAN1良好配合使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1278231/tda4vh-q1-can-can-not-work-well-with-mcu_mcan1

器件型号:TDA4VH-Q1

您好

我正在使用 MCU_MCAN0上的示例 CSL_mCAN_EVM_Loopback_app、所有测试在 EVM 上运行良好(1:发送器测试2:接收器测试3:内部环回4:外部环回 )、但它在 MCU_MCAN1上失败(内部环回正常)。

我的理解是、我只需要将  gMcanModAddr 的值更改为 CSL_MCU_MCAN1_MSGMEM_RAM_BASE。
TX  中断状态代码为 0x8000000。
我的 mcan_evm_loopback_app_main_k3.c
SDK:9.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下这个问题的背面吗? 如果内部环回正常工作、请检查 MCU MCAN1的引脚多路复用器配置

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想验证 CAN 通信、我选中了  gMCU_mcan0PinCfg 和 gMCU_mcan1PinCfg 、它看起来不错。

    您能告诉我切换到 CAN1吗、我在 mcan_evm_loopback_app_main_k3.c 中的更改是否 正确?  

    由于我使用的是 SDK 示例和 EVM 板、您能告诉我可能会出现什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将  gMcanModAddr 更改为 CSL_MCU_MCAN1_MSGMEM_RAM_BASE、并且我能够使 MCU_MCAN1在结束时正常工作。

    您能分享任何失败日志吗?

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    以下是日志:

    e2e.ti.com/.../1830.errorLog.txt

    谢谢

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    能够使 MCU_MCAN1在我的结尾工作

    感谢您的回复,我确认这不是软件的问题,更改 canfd 和 J43之间的连线,它将会工作。

    谢谢

    尼希