This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:QNX 的 DDR 内存获取|远程内核的保留内存

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1278855/processor-sdk-j784s4-ddr-memory-maping-for-qnx-reserved-memory-for-remote-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

您好、TI!

1)。 相同的存储器映射也适用于 QNX、这在 针对 Linux+RTOS 模式的系统存储器映射文档中进行了介绍。  

如果是、您能否确认。 TI 是否使用分配给 远程内核的完整较低区域(1.5GB)。  

如果否、是否可以共享 QNX 的内存映射。

2)。 从 PASKQA  psdkq/QNX/scripts/bsp_ti-j784s4-evm_br-710_BE-710_SVN979845_JBN12/images/j784s4-evm-ti.build、我们可以看到建议使用的新卡沃特。

结果表明、 #[+keeplinked]启动-j784s4-evm -v -r0xA0000000、0x1000000、1 注释掉。 这仍然有效吗?  

3)。 在一种情况下、如果我们需要在较低的 DDR 区域有自己的分割、那么用户分割的推荐区域将是什么。   

谢谢!