This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:在 Yocto 构建上更新 Docker 版本

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1278752/tmdxidk5718-update-docker-version-on-yocto-build

器件型号:TMDXIDK5718

您好!

您好、我正在尝试在 TMDXIDK5718上安装最新版本的 Docker、当前安装的版本如下:Docker _version ="19.03.8-ce"、如何更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafet 您好!

    正式而言、我们不再支持适用于 AM57的 Docker、但我可以为您提供以下暂定解决方案:

    1.编辑docker-ce_git.bb文件并将 docker_version 变量更改为所需的版本。

    2.运行 bitbake 以创建新 Docker .IPKbitbake -k docker (),然后在板上安装新的.IPK 文件。

    请记住、由于 Docker 不再受支持、我可以提供的支持将受到限制。

    此致!

    杰瑞德