This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748:复位功能

Guru**** 2546750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828, TPS3824, TMS320C6748, TPS3823, TPS3825, TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1272581/tms320c6748-tms320c6748-reset-function

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: TPS3823TPS3825、TPS3828、 TPS3820、TPS3824

尊敬的 Sreenivasa:

感谢您对 TMS320C6748的支持。

您好、Xiang Long:

您想提供有关 TMS320C6748E 的更多复位问题说明吗?   @项龙

(https://e2echina.ti.com/support/processors/f/processors-forum/756834/tms320c6748/2762120?cm_session=0c34ea73-01f6-45dc-b200-0eb085c6cc1e&cm_type=link&cm_link=6235c252-bc22-4d5a-b5f9-2a6e5f43384c&utm_campaign=0c34ea73-01f6-45dc-b200-0eb085c6cc1e&utm_medium=email&utm_source=contactmonkey&utm_content=sales%201%3a1&utm_term=RE%3a+%5bEXTERNAL%5d+6748%e8%8a%af%e7%89%87%e9%97%ae%e9%a2%98%e8%af%b7%e6%95%99-20230625#2762120)

Br

凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题如下:
     该程序已烧入6748并扩展至 EMIFA 的8位 NAND。 在 cmd 文件中、一些代码在 L2空间中定义、一些在 EMIFA 扩展的16位 SDRAM 中定义。 如果器件上电并复位、每次都可以成功加载该程序、并且所有函数都正常运行。 但我们的产品设计了一个外部复位电路、用于将复位信号连接到6748的 RST 信号。 如果信号是低电平输出、则6748有50%的概率无法成功复位负载。 已检查引导配置引脚是否存在任何设计错误。
     此外、我们的6747产品也采用了相同的设计方式:采用相同的复位电路设计、而6747系统则采用相同的 NAND 和 SDRAM。 我们的6747产品以前从未遇到过此问题

      复位电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想补充一点、当在 HMI 产品上触发复位时、6748-RST 引脚的最终输出信号(/RST)波形如下:

    如上所示、/RST 信号的缩短时间约为400us、低电平持续时间约为300ms。 该波形已在我们的 HMI 产品上多次触发。 有时可加载6748、有时则无法加载(但只要系统上电并复位、就可以成功加载6748)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    感谢您的查询。

    低压摆率可能是一个可能的问题。

    您能否删除 C174、C184和 C182并执行测试?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试移除电容器 C174、C184和 C182、RST 信号缩短时间变为3-20us、但该现象仍然没有改善。 复位有时成功、有时失败。 在检查每个复位故障的情况后、/RST 信号的下降沿也是3-20us、时间是随机的。 这并不意味着较长的下降时间是复位失败的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    感谢您提供宝贵意见。

    •低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824和 TPS3825)和漏极开路(TPS3828)均支持复位输出

    我假设您使用原理图中所示的器件。

    您必须找到/RST 上升时间为20us 的根本原因。

    /RST 直接连接到 DSP。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    您是否能够执行一些附加测试并取得进展?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从源到 DSP 的复位引脚、整个复位信号通道上没有容性负载。 所使用的复位芯片为 TPS3823-33DBVR、如上图所示。 /RST 信号直接连接到 DSP 的 RESET 引脚(6748-K14引脚)。 当 TEST/RST 信号从高电平跳到低电平时、下降时间为3-20us。 无论是3us 还是20us、复位期间都存在故障概率。 目前、我们没有完善的整流或测试计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    谢谢你。

    您能否确认 您所描述的复位现象是否在电路板运行时执行?

    如果您关闭并打开电路板、您能否确认复位是否持续工作。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电路板正在运行我们的最终产品程序、所有功能均正常。 当按下 HMI 上的一个按钮时、HMI 会将 RS 上面电路中显示的(MAIN-HMI)信号驱动至低电平(持续300ms)、然后再次将其上拉。 此时、DSP 很可能无法加载程序
    只要 DSP 再次打开并通电、就可以成功加载程序并正常运行。 在多次启动和重新启动后、没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    谢谢你。

    如果我理解正确、那么电路板在加电或重复加电时没有问题。

    发现问题与手动复位有关。

    移除与门输出端的电容器。

    您能否测量与门输出时序?

    此致、

    斯里尼瓦萨