This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在 Windows 上使用适用于 RTOS 的 CCS

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1277311/dra821u-using-ccs-for-rtos-on-windows

器件型号:DRA821U

我想让我的问题更清楚一点、 我曾经问过这个问题、但没有得到答案。  

是否可以将 Windows 上的 CCSv12.4与用于 RTOS 的 J7200-DRA821U 配合使用?

该文档显示了我可以、并且在此处提供了有关如何执行的说明

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/09_00_01_01/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j7200.html#debugging-without-hlos-running-on-a72-rtos-only-baremetal

我已经按照所有步骤操作。  

  • 我正在使用 gmake 在命令行上使用以下命令"gmake -j all board=j7200_evm core=mcu1_0"进行构建、可以这样做
  • 构建后、我在子文件夹中有一个包含大量.oer5f 文件的二进制文件夹、例如  pdk_j7200_09_00_01_03\packages\ti\binary\ti\kernel\obj\j7200\mcu1_0\release
  • 在 CCS 中、我将目标配置
  • 我运行脚本 js:>loadJSFile C:\ti\ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-09_00_00_07\pdk_j7200_09_00_00_45\packages/ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j7200
  • 这是可行的、我转到了"Happy Debugging!!" 输入
  • 在 调试窗口中、我将 R5F 连接到
  • 点击"run->load->load program window"

现在我在指令的末尾、他们说"加载程序"。 但我只有.oer5f 文件、加载程序正在查找以下文件类型 :Program Files (*。out;*。ax*;*。x*;*。hex;*。i*;*。txt;*。elf)

  请回答四个问题

  1. 是否可以将 Windows 上的 CCSv12.4与用于 RTOS 的 J7200-DRA821U 配合使用? 如果没有、如何加载程序?
  2. 我做错了吗?
  3. 说明是否错误或不完整?
  4. 构建进程是否应该输出.out 文件?  

杰夫