您好!
我的客户在 xSPI 模式下检查访问 OSPI 闪存的波形、但客户难以确定序列、频率和 SDR/DDR 设置的位置和方式、以及它们是否为设置值或是否可以更改。
<问题>
关于 xSPI 模式下 OSPI 总线的行为、从启动开始到用户设置生效、您能否告诉他们它是如何工作的以及确定的顺序和频率?
此外、他们希望更改初始启动序列(尤其是8S-8S)的频率。 他们怎么能做到这一点呢?
或者、可以保持原样、因为在初始化时考虑温度波动而执行校准吗?
<补充条码>
由于上的 OSPI 总线上有两个芯片、因此他们担心初始化时170MHz 的频率很高。
他们猜中的过程与下面类似、但他们不确定。
如果在电源打开后立即确定引导模式、
使用1S-1S-1S (频率查看6MHz)通过 RBL (R)访问 OSPI 闪存。
读取闪存信息?
并使用8S-8S-8S 进行访问(因为闪存运行速度大于170MHz、200MHz 最大值)。
此外、器件树中还设置了一个频率、正常访问就是根据这个频率进行的?
这些只是推测。
谢谢。此致、
秀明