This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335X Sitara 微处理器支持 AUTOSAR MCAL

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1276847/processor-sdk-am335x-autosar-mcal-support-for-am335x-sitara-microprocessor

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的 TI 支持团队:

我对 TI AM335x Sitara 微处理器使用案例有疑问。 我们将其用于传统电梯应用。 我们是此电梯制造商的授权软件供应商。  我们希望将这一传统电梯应用迁移到标准的模块化架构。 我们目前正在确定是否可以将其迁移到 AUTOSAR 分层架构。 我们目前面临的最大挑战与处理器/硬件环境有关- TI AM335x Sitara、因为根据我们的了解、这不是 AUTOSAR 合规性。  

我们正在分析针对  TI AM335x Sitara 微处理器调整 AUTOSAR 标准化模块的可能性。 请问我们能否简单地谈一谈 TI 在迁移过程中能够提供甚么帮助? 喜欢利用非 AUTOSAR 硬件并在其基础上构建 AUTOSAR 合规性软件。 我们可能需要考虑由 TI (芯片制造商)提供的 AUTOSAR MCAL 支持或由 TI 授权的 MCAL 供应商提供的 MCAL。  

如果我们可以继续将旧应用程序迁移到 AUTOSAR 架构、请提供您的指导或替代方案。

此致、

V·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivart

    没有针对 AM335x 的 AUTOSAR/MCAL 支持、也没有计划。 我们不建议这样做、因为 TI 不能为该系列器件提供支持。

    我们还已停止支持基于这些器件的所有非 Linux 软件(如 SYSBIOS、TI RTOS、Starterware)、因此、即使您选择其中一个旧版软件作为参考来开发您自己的软件、非 Linux 新开发也是一项入门级开发。

    我推荐的唯一替代方法是评估较新的器件、如 AM263x、AM62x 系列、其中我们确实提供了 AUTOSAR/MCAL 支持(考虑到您正在针对 AM335x 上运行的现有旧版应用进行软件刷新、这可能不起作用)

    此致

    穆库尔