This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:无法 ping Marvell 88E1512。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1275132/am3351-unable-to-ping-marvell-88e1512

主题中讨论的其他器件:AM3351

您好!

我使用的是适用于 am3351定制电路板的 Linux SDK 8.02.00.24 SDK。 PHY 在内核中检测到 eth0、但无法 ping 通电路板、并且在数据线上也未观察到数据、但 TX 和 Rx 时钟是根据速度的变化而变化的。 引导日志和 ethtool 数据

e2e.ti.com/.../bootlog_5F00_20230928.txt        

                                        
e2e.ti.com/.../tool_5F00_log_5F00_20230928.txt          

root@AM335x-EVM:~# ifconfig eth0                                                
ETH0     链路 encap:以太网 HWaddr 34:03:DE:66:55:6B                         
         INET 地址:192.168.7.15 Bcast:192.168.7.255 掩码:255.255.255.0       
         inet6 addr:fe80::3603:deff:fe66:556b/64范围:链接                   
         上行广播运行多播 MTU:1500 Metric:1                    
         Rx 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0帧:0                    
         TX 数据包:43错误:0丢弃:0溢出:0载波:0                 
         冲突:0队列 txelen:1000                                          
         RX 字节:0 (0.0B) TX 字节:7254 (7.0 KiB)                           
                                                                               
root@AM335x-EVM:~# ping 192.168.7.10                                            
Ping 192.168.7.10 (192.168.7.10):56个数据字节                                 
^C                                                                              
192.168.7.10 ping 统计数据--                                            
传输12个数据包、接收0个数据包、100%数据包丢失

此致、

K.Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来电路板正在发送数据包、但没有接收任何数据包。 您需要查看下一个目的地以查看数据包是否到达时没有出现错误。 目的地可能会被拒绝数据包。 这可以通过直接连接 Linux PC 并使用 ethtool -S 硬件统计数据来检查来自电路板的接收流量来实现。

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patton:

       是的、它正在发送数据包但未接收。 我们已经观察到 马维尔 PHY 的 TXD 线的数据。

    我们没有从 RX 引脚获得任何数据,但我们观察到 RX 时钟正在到来,并且 RX Ctrl 是连续低电平。

    我们如何解决此问题?

    如您所说、我们已给出命令、详细信息如下

    root@am335x-evm:~# ethtool -S eth0                                              

    NIC 统计信息:
        良好 Rx 帧数:4
        广播 Rx 帧:0
        多播 Rx 帧:4
        暂停 Rx 帧:0
        Rx CRC 错误:0
        Rx 对齐/代码错误:0
        超大 Rx 帧:0
        Rx Jabbers:0
        欠大小(短) Rx 帧:0
        Rx 片段:0
        Rx 八位位组:788
        良好的 Tx 帧:46
        广播 Tx 帧:13
        多播 Tx 帧:33
        暂停 Tx 帧:0
        延迟 Tx 帧:0
        碰撞次数:0
        单一冲突 Tx 帧:0
        多个冲突 Tx 帧:0
        过度碰撞:0
        延迟碰撞次数:0
        TX 欠运转:0
        载波感测误差:0
        TX 八位位组:7336
        Rx + Tx 64个八位位组帧:6
        Rx + Tx 65-127八位位组帧:20
        Rx + Tx 128-255八位字节帧:14
        Rx + Tx 256-511八位字节帧:10
        Rx + Tx 512-1023八位字节帧:0
        Rx + Tx 1024个字节数据帧:0
        净八位位组数:8124
        Rx 帧起始溢出:0
        Rx 帧中间超限:0
        Rx DMA 超限:0
        Rx DMA 通道0:head_enqueue:1
        Rx DMA 通道0:tail_enqueue:130
        Rx DMA 通道0:PAD_Enqueue:0
        Rx DMA 通道0:未排队:0
        Rx DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
        Rx DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
        Rx DMA 通道0:runt_receive_buf:0
        Rx DMA 通道0:RUNT_TRANSMIT_BU:0
        Rx DMA 通道0:empty_dequeue:0
        Rx DMA 通道0:BUSY_DEqueue:2
        Rx DMA 通道0:good_dequeue:3
        Rx DMA 通道0:需要:0
        Rx DMA 通道0:teardown_dequeue:0
        TX DMA 通道0:head_enqueue:46
        TX DMA 通道0:tail_enqueue:0
        TX DMA 通道0:PAD_Enqueue:0
        TX DMA 通道0:排队:0
        TX DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
        TX DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
        TX DMA 通道0:RUNT_RECEIVE_BUF:0
        TX DMA 通道0:RUNT_TRANSMIT_BU:6
        TX DMA 通道0:empty_dequeue:46
        TX DMA 通道0:BUSY_DEqueue:0
        TX DMA 通道0:good_dequeue:46
        TX DMA 通道0:需要:0
        TX DMA 通道0:teardown_dequeue:0

    您能不能提供任何有关执行 Ping 操作的建议吗?

    我们通过以下方式提供连接(通过变压器实现电路板到系统)

    MDIP[0] --白色橙色

    MDIN[0] -- 橙色

    MDIP[1] --白色绿色

    MDIN[1] -- 绿色

    MDIP[2] --白色蓝色

    MDIN[2] --蓝色

    MDIP[3] -棕色

    MDIN[3] - 白色棕色

    无论是否正确、如果不正确、我们应该如何连接。

    此致、

    K.Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将关闭此主题、因为您已 在另一个主题中提出该问题

    此致、

    舒耶勒