This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRU 的 R5F 中断

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1275619/am6442-r5f-interuupt-from-pru

器件型号:AM6442

您好

我可以对 IPC 生成的 AM6442 R5F 中断有疑问吗?

我认为该示例(例如、ads8598的 MCU+SDK 示例)使用 PRU_IPC 接收中断。

作为 PRU_IPC_ISR (R5F 中的中断函数)注册 PRU_IPC_Params .trasferCallbackFxn。

是否有用于 IPC RX 中断的中断硬件?

--

我认为 PRU_IPC 的中断(从 PRU 发送)原因正在写入 PRU 的 R31 (外部状态)寄存器。

是否有任何方法可以使用多状态?

(例如、PRU 将 R31写入0x21和0x20、R5F 接收到优先级已在 R5F 中配置的2中断)  

--

此外、是否有实现处理器间(PRU 到 R5F)中断传输的方法?

我想知道是否有其他方法可以访问 PRU_IPC inruptt。

谢谢。

GR