This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:DDR 指南

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1270989/am62a7-q1-ddr-guideline

器件型号:AM62A7-Q1

各位专家、您好!

您的意思是仅建议以下内容、如果 我们的客户选择了接线、是否可以?

---------------- 摘录
强烈建议将所有 DDR 信号作为带状线进行布线。
-------------------------------------------------------
文档:应用手册"AM62Ax DDR 电路板设计和布局指南"
部分:1.3 PCB 堆叠

他们 对同一文件第1.1节中的以下句子表示关切。
TI 仅支持遵循本文档中指南的电路板设计。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我们的专家在银行计时、因此回复会延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您能否在这里确认一个问题、即如果他们不将信号路由为带状线、那么 TI 将不支持按照该声明对负载板设计进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    无论带状线是什么、必须至少遵循该指南的哪一部分才能获得调试支持?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户违反了我们的指南中的任何一项、如果不完全重新输入电路板、调试就会非常困难。

     如果需要弯曲一些规则、最好执行电路板仿真来证明您的 设计。  

    我们通常不会拒绝提供支持、但我们可以提供多少支持取决于设计的不同程度。 如果您需要偏离应用手册中的建议或要求、最好就该主题提交 e2e。  这就为我们提供了有关我们可能必须放宽的参数的反馈

    您是否已经有特定问题?