请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 大家好、我们有一个定制内核、它是使用 ti-linux-kernel 库中的5.10.y 分支编译的。
ADC 1的 AM437x 器件树文件中当前没有节点。 另外、tscadc 内核驱动程序似乎不支持使用 ADC 1。
我们发现了一系列在 Linux 内核中启用 ADC 1的补丁、但尚未应用。 由于它记录了许多文件、我们想询问是否有实现 ADC 1支持的建议方法。
找到的补丁文件位于以下附件中: