This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:/TDA4AL]如何在 QNX 中为外部 ETH 交换机配置 CPSW2G MAIN 的 RGMII?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1275240/tda4al-q1-tda4al-how-to-configure-the-rgmii-of-cpsw2g-main-for-external-eth-switch-in-qnx

器件型号:TDA4AL-Q1

您好!

QNX SDK 版本: ti-processor-sdk-qnx_j721s2_09_00_00_03

RTOS SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_00_00_02

我们在 cpsw2g-main 的硬件设计上连接了外部以太网交换机(88Q5152)。

对于 QNX,如何设置 RGMII 和固定链路的 cpsw2g-main 配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下命令通过固定链接启动驱动程序:  

    "io-pkt-v6-hc–d cpsw2g mac-to-mac=1、speed=1000" 

    "mac-to-Mac"属性用于固定链接。

    有关详细信息、请参阅该文档。

    此致、
    坦迈