This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:MCU1_0和 MPU Linux 之间的 CDDIPC

Guru**** 2136620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1274698/tda4ve-q1-cddipc-between-mcu1_0-and-mpu-linux

器件型号:TDA4VE-Q1

您好、专家、  

从版本说明中、我们可以支持  

CDD IPC 与 A72的通信、适用于 AEP/AHP。  https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11248

但在 MCUSW 用户指南中、我们没有介绍 CDD IPC 与 A72的沟通。  

您可以帮助检查并提供您的输入吗? 谢谢。  

此致、

张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredy Zhang:

    我们对所有内核都支持 CDD IPC、在上述 JIRA 之后、它被打破并修复了 A72。 无需明确提及 A72。我们没有现成的 MCAL 示例来显示 J7AEP 中与 A72的 CDD 通信。特别是用户指南是 J721E/J7200的,如果你观察的话,我们可以调整 J721S2。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,  

    是否有任何参考? 请帮助分享。 我们可以尝试一下。 提前感谢。  

    此致、

    张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个 IT 常见问题解答 e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-tda4vl-can-you-list-out-the-difference-of-features-supported-in-sdk-s-for-cdd-ipc-and-pdk-ipc

    此致

    M·塔伦