This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:为 AM3358配置 McASP 以从 AIC3106接收数据。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1274013/am3358-configuring-mcasp-for-am3358-to-receive-data-from-aic3106

器件型号:AM3358

我正在尝试将 McASP 配置为从连接到 AIC3106的 MIC3R 端口的麦克风接收音频信号。 我已经通过编解码器的 I2C 进行设置。 但是、我在为 AM3358的 RX 端口配置接收串行器时遇到困难。 是否有人举个例子来向我展示和帮助我?

我正在将编解码器的 DOUT 引脚连接到 AM3358的引脚 H18 (MCASP1_AXR3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julio:

    您能否共享设置中的 DTS 文件更改? 另外、您是否配置了 ALSA 混音器控件以使录制工作?

    例如:

    Amixer sset‘Left PGA Mixer Mic3L' on (amixer sset 左 PGA 混频器 Mic3L)
    amixer sset‘右侧 PGA 混频器 Mic3R’ON
    amixer sset‘Left PGA Mixer Mic3R’on
    Amixer‘Right PGA Mixer Mic3L' on (Amixer sset 右 PGA 混频器 Mic3L)

    此致、

    苏伦