This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR 配置 Linux

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1273051/am6442-ddr-configuration-linux

器件型号:AM6442

尊敬的 TI:

可否告知我、在尺寸较小的 AM64x 处理器(如1GB 等)上使用 DDR4是否存在任何疑问? 另外还介绍了 Linux 在不影响 A53内核性能的情况下顺畅运行所需的最低 DDR

此致、

阿尼鲁德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aniruddh:

    "最小 DDR"在很大程度上取决于您构建 Linux 内核的方式、包含的内核驱动程序数量、正在运行的应用程序等。

    我将向我们的 DDR 硬件所有者发送您的主题、首先就您有关使用具有更小 DDR 尺寸的 DDR4的问题发表意见。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的含义是、Nick 所指出的软件需要什么容量。  硬件将支持更小的密度、   

    此致、

    詹姆斯