This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 的 PCIe 接口是否支持 NVMe SSD (如 M.2 NVMe SSD)?

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1273562/tda4vh-q1-can-the-pcie-interface-of-tda4vh-support-nvme-ssd-such-as-m-2-nvme-ssd

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好,

我们想要将视频采集和存储功能添加到 ECU 中、希望能够连接外部 NVMe SSD。

TDA4VH 的 PCIe 接口是否支持 NVMe SSD (如 M.2 NVMe SSD)?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、PCIe 接口可以在 TDA4VH 上支持 NVMe SSD。 但是、如果使用 TI 提供的这款 EVM 板(https://www.ti.com/tool/J784S4XEVM)、则没有 M.2连接器、因此需要 M.2至 x4通道 PCIe 适配器。

    此致、

    大沼市