This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:用于引导模式的 TCA6424ARGJR

Guru**** 1751730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1272544/sk-am64b-tca6424argjr-for-bootmode

器件型号:SK-AM64B

您好!

如何 在实际设计中为上电(POR)引导模式配置 TCA6424ARGJR、而不使用外部测试自动化连接器?

有关通过上述配置 I2C IO 扩展器器件将引导模式从 UART 更改为 OSPI 等的要求。 针对适当 IO 级别对器件进行编程

在 POR 周期启动之前完成(在 SoC/MCU I2C 控制下)。 但是、如果电源被回收、则器件的 IO 为 Hi-Z、输入方向符合规范以及先前编程的

信息丢失。  

那么如何在 POR 中保持正确的 IO 信号电平呢? 或者它是否只能在热复位模式下工作并且必须保持 P/S?

热复位将在启动模式和硬复位模式下工作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    我会将您的问题发送给我们的硬件专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    当 PORZ_OUT 变为高电平时、引导模式配置将被锁存、这是冷复位状态输出。

    TCA6424ARG 输出在锁存之前应可用、可能需要替代接口。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。 但是,我想确保理解2种情形:

    1.功率再循环(功率损耗): 由于使用冷功率,因此 TCA6424ARG 预编程值不可用。 在这种情况下、它是引导模式(除默认自举之外)所需的备用接口作为您的语句。 是否正确?

    在这种情况下、系统将在电源循环后使用默认的字符串启动。 然后、SoC 将所需的值编程到 TCA6424ARG、并在第二次发出 PORZ_OUT、让其引导到新设置。 它能起作用吗?

    2. TCA6424ARG 需要维持一个除系统电源之外的单独的 P/S,以保证在系统电源关闭后仍保留编程的值。

    您的想法?

    此致;

    胡恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Huynh:

    谢谢你。

    我在下面标记了 EVM 上的引导模式实现。

    当 I2C 扩展器未编程/未配置时、电阻器提供 BOOT 配置

    1.功率再循环(功率损耗): 由于使用冷功率,因此 TCA6424ARG 预编程值不可用。 在这种情况下、它是引导模式(除默认自举之外)所需的备用接口作为您的语句。 是否正确?

    在这种情况下、系统将在电源循环后使用默认的字符串启动。 然后、SoC 将所需的值编程到 TCA6424ARG、并在第二次发出 PORZ_OUT、让其引导到新设置。 它能起作用吗?

    [/报价]

    BOOMODE 引脚在上电期间是无内部上拉或下拉的输入。

    默认配置定义是电路板启动和运行所需的配置。

    在冷复位 MCU_PORz 释放之前、所需的引导配置应是稳定的。

    SoC 对 I2C 扩展器进行编程是客户实施的、并且这是可能的。  

    2. TCA6424ARG 需要保持一个除系统电源之外的单独 P/S、以确保在系统断电后保留编程的值。

    SoC 应该进行冷复位以锁存新的启动配置。

    具体实现取决于客户、如果 I2C 扩展器可以保持编程状态并且 SoC 可以冷复位、请参阅任何问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨

    [/quote]