请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 您好!
需要紧急帮助我正在尝试下载以下 SDK、下载后失败、
您能否与我分享或帮助我下载 SDK-需要构建和验证相同.
请同时分享 EVK、以便我可以刷写并验证此 BSP
谢谢
R·蒂瓦里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
需要紧急帮助我正在尝试下载以下 SDK、下载后失败、
您能否与我分享或帮助我下载 SDK-需要构建和验证相同.
请同时分享 EVK、以便我可以刷写并验证此 BSP
谢谢
R·蒂瓦里
需要紧急帮助我正在尝试下载以下 SDK、下载后失败、
您能否与我分享或帮助我下载 SDK-需要构建和验证相同.
[/报价]我刚尝试下载该 SDK、它可以正常工作。 也许您可以重新尝试下载它、或从具有不同互联网连接的不同 PC 下载它。 您还可以使用`wget` 命令尝试直接从 Linux 下载、如下所示:
$ wget dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin --2023-09-19 14:08:29-- dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin Length: 4072170933 (3.8G) [application/octet-stream] Saving to: ‘ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin’ ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-06.03 100%[=============================================================================>] 3.79G 61.6MB/s in 69s 2023-09-19 14:09:39 (56.1 MB/s) - ‘ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin’ saved [4072170933/4072170933]Unknown 说:请分享 EVK 以及我可以闪存和验证此 BSP 的位置https://www.ti.com/tool/TMDSEVM437X
此致、Andreas
[/quote]