This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:SK-AM64B 设计与 AM6422和 AM6412兼容

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1271697/am6422-sk-am64b-design-compatibility-with-am6422-and-am6412

器件型号:AM6422
主题中讨论的其他器件:AM6442

我们正在根据以下 EVK 设计定制电路板。

https://www.ti.com/tool/SK-AM64B#tech-docs

最初、我们计划使用 AM6412BSCGHAALV 处理器器件、但为了使用  PRU_ICSSG 工业通信 接口、我们目前正在考虑处理器器件 AM6422BSDGHAALV。

我还需要知道相同的 EVK 设计支持新器件型号、或者新器件型号是否有任何其他 EVK 参考设计。

或者是否有任何其他设计更改(SOC 电源、终端等) 该操作可用于 处理器器件  AM6422BSDGHAALV。

提前感谢...!!

帕尔坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parthan、您好!

    我会将您的线程发送给我团队中对硬件方面更熟悉的成员。 但是、我只想确保您看到了 AM64x 数据表中的"器件命名约定"表:

    如果要使用 EtherCAT、Profinet 等网络协议、则需要使用适当的字母。

    如果"工业通信"指的只是不使用 Σ-Δ 外设或三通道外设的电机控制之类的东西、那么 AM6412xxCxx 就可以了。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parthan、您好!

    EVM 的目标是使用具有最大 选项的器件。 在本例中为 AM6442

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我所说的"工业通信"是指、 我想 将 PRG1_RGMII1用于 RJ45磁插孔上的以太网网络(MII/RGMII、MDIO)。

    此致、

    帕尔坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 帕坦

    请参阅下表和常见问题解答。 如果您没有任何额外的硬件查询、我可以重新分配该线程。

    10.1.2器件命名约定
    表10-1. 命名规则说明

    (+)[常见问题解答] AM6442:每个 AM64x 器件上有哪些 PRU_ICSSG 功能? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    斯里尼瓦萨