This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:适用于 DLP-AM62X/09.00.00.03的最小 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 文件

Guru**** 2540510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1268020/processor-sdk-am62x-minimal-dts-file-for-processor-sdk-linux-rt-am62x-09-00-00-03

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好!

我最近从08.05.00.21转换到 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT AM62X/09.00.00.03。 下面、我将通过最小的 DTS 来启动 Linux 电路板的移植。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=XaWts8R__8.6.0.42%20v1&node=A__AIq9NiwHIx.kmzGwE-te-g__linux_academy_am62x__XaWts8R__8.6.0.42%20v1

在 SDK 08.05.00.21中、我认为 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-skelle.dts 是一个 很好的起点、而不是上面文章中附加的 k3-am625-hello-world.dts。
但是、在 SDK 09.00.00.03中、arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-skelle.dts 不存在于源代码中。 SDK 09.00.00.03是否有良好的起点?

此致、

沼田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Numata,

    在 SDK 9.0中,由于我们在 dtsi 文件中创建默认节点的方式发生变化,骨架设备树不再必要。 在9.0中、只有在完全配置之后才启用节点、实际状态更改发生在设备配置发生的最后一个位置。

    如果您想开始使用纤薄型器件树、我建议创建一个目标器件的 DTS 文件副本、然后首先从其中删除您不需要的任何配置。 除非您从不需要的头文件中继承了完全配置的节点,否则不应手动禁用任何节点。

    此致、

    兰道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Randolph:

    您是否是说大多数器件 在 k3-am62-main.dtsi、k3-am62-mcu.dtsi 和 k3-am62-wakeup.dtsi 中的状态为"禁用"? 即使是这样、最好提供一个仅启用最少器件的 DTS、

    k3-am625-sk.dts
      k3-am62x-sk-common.dtsi
        k3-am625.dtsi
          k3-am62.dtsi
            k3-am62-main.dtsi
            k3-am62-mcu.dtsi
            k3-am62-wakeup.dtsi

    作为起点、我正在考虑将 K3-am625-sk.dts 和 K3-am62x-sk-common.dtsi 的内容复制到新文件中、并删除不必要的配置。
    DSS 等 k3-am62-main.dtsi 中似乎没有状态="已禁用"。因此、如果我不需要 DSS、我需要手动禁用它。

    我的理解是否正确?

    此致、

    沼田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Numata,

    是的、正确。 但是、除非条目与 PINMUX 相关、否则不需要删除它们。 所有其他设置均可无问题地设为已禁用。

    此致、

    兰道夫