This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM65x PCIe 差分阻抗控制问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1270251/am6548-am65x-pcie-differential-impedance-control-question

器件型号:AM6548

团队、

在 "AM65x"应用手册:高速接口布局指南"中,对 AM6548的 PCIe 差分阻抗控制的要求是95Ω±5%,在 AM57x 和 K2中,该值是 ±10%,

客户想知道原因、以及他们是否可以使用 ±10%、因为 更严格的标准会导致 PCB 成本显著增加。

-谢谢

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    AM65x 建议是尝试适应在与我们 EVM 上完成的相同通道上使用 USB3和 PCIe Gen3。 然而、需要更严格阻抗控制的 PCIe Gen3已被器件勘误表 i2104弃用。

    如果此客户仅使用 PCIe、并且仅处于 Gen1和/或 Gen2模式、则该通道可支持100欧姆(+/- 10%)的目标差分阻抗。 请确保在制造之前对最终设计进行仿真、因为可能需要根据特定于电路板的变量进行更严格的阻抗控制、例如通道长度、PCB 基板材料、连接器、链路伙伴、过孔、 等等