This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:适用于 AM62内部 Cortex M4F 的最佳调试探针

Guru**** 2546230 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1270306/sk-am62-best-debug-probe-for-the-cortex-m4f-inside-the-am62

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:SEGGER

大家好、我正在寻找可以告诉我建议使用哪种调试探针来调试属于 AM62的 Cortex M4F。

目前、我们正在 使用 USB560 v2 System Trace Blackhawk、该软件有时甚至有时不起作用(我们在过去也曾在其他目标上发生过此类问题)。  

我现在的问题是、是否有更好的解决方案? 是否可以通过某种方式使用 SEGGER 的 jLink 进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Maurer:

    感谢您的查询。

    请提供有关器件以及您正在使用或计划使用的开发环境的其他信息。

    第三方工具之一可以是  Lauterbach。  我鼓励您联系 Lauterbach。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa 非常感谢您的答复。

    我们将使用的器件是 AM62x、我们希望通过 JTAG 引脚对其进行调试。 在工具端、我们有具有以下设置的 Code Composer Studio V12.4.0:





     
    芯片的方框图:

     

    如果 除 Blackhawk 调试器之外还有其他解决方案会很好、但我不确定 Lauterbach 的解决方案是否能够集成到 CCS 中会很好。

    再次感谢您的支持、祝您度过美好的一天。  

    此致、
    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Dominik

    感谢您的支持,祝您度过美好的一天。  [/报价]

    谢谢、祝您度过美好的一天。

    您是否有机会查看以下页面

    https://www.ti.com/design-development/embedded-development/arm-based-processors.html

    此致、

    斯里尼瓦萨