This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
我们使用的是 Linux SDK 8.6、libc6的版本是2.30
libc 2.30与我们的应用程序不兼容。 我们的应用程序在 libc 2.34上呈现。
我的问题是:
是否可以将 libc 升级到2.34?
2.升级 libc 是否会影响 SDK 的稳定性?
我们担心升级后的稳定性、因为几乎所有的软件包都依赖于 libc。
谢谢!
BRS
张天成您好!
Linux SDK 8.6中的 libc 版本基于用于构建文件系统的 Yocto (Dunfell)默认配置。
我们尚未尝试更新默认的 libc 版本、因此无法评论此更改的影响。
谢谢。