This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:消失的 MCU+ SDK 9.0中的 PRU-ICSSG 示例

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1266478/processor-sdk-am64x-pru-icssg-example-at-disappeared-mcu-sdk-9-0

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

PRU-ICSSG 示例 在 MCU+ SDK 9.0中消失。

为什么  在 AM64X 的 MCU+ SDK 9.0.中 删除 PRU-ICSSG 示例?

是否有任何计划包含  PRU-ICSSG 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    从 MCU+SDK 9.0开始、工业协议库和示例将是 SDK 发行说明 AM64X_09_00_00_35/RELEASE_NOTES_09_00_00中提到的单独  发行版的一部分

    工业通信 SDK 计划在9月第一周(暂定)之前发布。

    此致、

    尼蒂卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含 ICSS 网络的完整 SDK 现已在部分中介绍  

    AM64x-AM64X  用于的工业通信 SDK - INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK

     https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X 

     佩卡