This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:/TDA4VM]峰值 DDR 带宽在 PSDK 8.6中非常高

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1269580/tda4vm-tda4vm-the-peak-ddr-bandwidth-is-very-high-in-psdk-8-6

器件型号:TDA4VM

大家好。

在 PSDK 8.6中、峰值 DDR 带宽是非常高的。

我3~4在 PSDK 8.6中运行同样的应用(QT 应用)、其频率 比 PSDK 7.3高约 μ s。

Avg 与之前几乎相同、但峰值要高得多。

您认为 PSDK 7.3和 PSDK 8.6之间的这种差异有什么原因吗?

[PSDK 8.6]

[PSDK 7.3]

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您正在运行的 QT 应用程序是什么? 这是不是 SDK 以外的客户应用? 此外、在运行应用时、您是否看到这些 SDK 之间的 GPU 负载发生了任何变化?

    此致

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan。

    我已经在 SDK 之外测试了客户应用。

    如何在这些 SDK 中查看 GPU 负载?

    此致

    崔东源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔东源

    如果您运行的是 Linux、则可以运行:

    猫/sys/kernel/debug/pvr/status

    此致

    卡兰