This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:[GPIO][DTS][DEVICE-TRE][RESET][PCIe]

Guru**** 2543630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1268880/am6412-gpio-dts-device-tree-reset-pcie

器件型号:AM6412

您好!

我正在使用这个 GPIO - Y10 (PIN): PRG1_PRU1_GPO16作为我的 Perst 信号到我的 PCIe 端点设备的复位 GPIO。

而不是使用直接 AM6412 GPIO 使用以下&exp1扩展器引脚。

&pcie0_rc{
RESET-GPIO =<和 exp1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
...
};

谢谢。

N·阿卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    需要更多信息。

    1.您能解释一下您的问题是什么吗? 我不确定问题是什么以及在哪里需要帮助。
    2.您使用的是 TI 评估模块还是定制硬件?
    3.请提供更多关于设备树更改的信息。 拥有文件名和对文件所做的更改会很有用。

    -安舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个定制硬件、其中 AM6412的 GPIO - Y10 (PIN):PRG1_PRU1_GPO16作为 RESET 引脚连接到 PCIe 端点。

    我要在器件树中使用此 PIN、以便启动时间较高。 DTS 文件是 K3-am642-evm.dts。

    您可以看到的内部  

    &pcie0_rc{
    RESET-GPIO =<和 exp1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  
    PHY =<&serdes0_PCIe_link>;
    phy-names ="PCIe-phy";
    num-channels =<1>;
    };

    我想使用上述 GPIO、而不是扩展器。

    我怎么能做到这一点呢?

    谢谢。

    N·阿卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我已将此查询路由给 PCIe 专家。 请允许他们花几天时间进行回复。

    -安舒