您好 TI
DDR3的 ECC 存在问题。 我们的设计基于 C5567平台的 EVM。
以下是我们的初始化代码:通过设置 InitFlag.ecc = 1来启用 ECC:
__________
platform_init_flags InitFlag;
platform_init_config initconfig;
*初始化主平台库*/
memset (&initconfig、0、sizeof (platform_init_config));
InitFlag.pll = 1;
InitFlag.DDR = 1;
InitFlag.phy = 1;
InitFlag.ecc = 1;
platform_status = platform_init (&InitFlag、&initconfig);
__________________
当启用 ECC 时、只有在某些电路板上、当我们将代码上传到 DDR3并启动时、才会出现随机错误。
我们将使用 MCSDK_2_01_02_06、TI 库中没有示例代码可用于显示使用 InitFlag.ECC = 1的配置。
当我们想增强 ECC 特性时、我们还应该做些什么吗?
您能提供帮助吗?
Br
TAM 转接