This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J721E

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1268437/tda4vm-j721e

器件型号:TDA4VM

您好!  

我将考虑迁移 RTOS 和 Linux SDK、如下所示:

old-rtos-SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

OLD-Linux-SDK:ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_01_00_07-Linux

NEW-RTOS-SDK: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-09_00_00_02

NEW -LINUX-SDK: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j721e-evm-09_00_00_08

在主要版本8.0到9.0之间移植时、是否有常见问题解答?  

此外,先前提供的 K3-image-gen 和 core-secdev-k3工具已归入 BINMAN。 是否有将 旧工具更改移植 到 binman 的指南?  

谢谢。

斯里瓦特桑