This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:am3351的 DDR3时序

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1267499/am3351-ddr3-timings-for-am3351

器件型号:AM3351

您好!

我正在使用 MT41K512M16HA-125ATR 的 DDR3作为我的定制板.

我随附 DDR3  MT41K512M16HA-125ATR 的数据表:

e2e.ti.com/.../MT41K512M16.pdf

根据 EMIF 工具、它的生成时间低于时序、并且我根据它修改了 board.c 文件  

我的计时和 EMIF 工具生成的所有其他参数是否正确?

我还参考了以下链接。  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/868141/am3358-dual-ddr3-configuration

我将按照通过 CCS 加载 u-boot 中提到的步骤执行操作:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components U5.2-Boot/Apps-Load-in-CCS.html

但我会以向量表示。

b 1b /*挂起且永远不会回来*/

我还参考了一些链接、上面显示"DDR 配置存在问题"。

因此、根据 EMIF 工具、我的 DDR 配置是正确的   

我在下面的步骤: emif4.c (config-SDRAM(regs,nr);

我不了解 EMIF 工具  

您能否  为我的定制电路板提供准确的时序和值来配置 DDR3、并请详细说明我应该在哪里添加 EMIF 工具生成的功能

 我被困在这里已经一周了  

谢谢。

mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否根据 EMIF 工具中的信息提供所做的所有更改的补丁?  您在 EMIF 工具中显示的所有结构都应在 u-boot 中更改。  如果仍有问题、是否可以发布最终的 EMIF 工具电子表格和寄存器0x4C000000-0x4C000120的寄存器转储、并确保它们与您在 board.c 中所做的更改匹配。

    此致、

    詹姆斯