This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:[dts][device-tree ][pcie][clock][external-clock ]

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1268677/am6412-dts-device-tree-pcie-clock-external-clock

器件型号:AM6412

您好!

我们使用的定制设计采用 PCIe 的外部参考时钟。

我在此附上了连接快照。  

需要使用 AM6412作为 RC、并且我们要将从设备作为端点。

但内核启动后,它没有显示在 lspci 命令中。

请告诉我、是否需要对器件树特定的更改进行相同的更改。

谢谢。
N·阿卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我目前正在处理一个关键问题、在一周内可能无法查看您的问题。 很抱歉耽误你的时间。

    同时、请在此论坛中搜索、查看之前是否报告过类似问题。