This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728 GPMC 模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1266643/am5728-am5728-gpmc-mode

器件型号:AM5728

您好

1.   GPMC (AM5728)中是否有同步、非多路复用、突发模式时序? 我想要更高的速度  

2.对于  16位器件的 AM5728、最低地址为引脚 GPMC_A1上的输出(例如、我 将 A1 (GPMC_A1)连接到 A0 (我的器件)至 A12 (GPMC_A12)至 A11 (我的器件)。 是这样吗)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我将把您的问题重新分配给我们的 GPMC 专家。  

    感谢您的耐心、由于美国劳动节假期、出现了一些延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请参阅数据表"图7-10  GPMC/非多路复用16位 NOR 闪存-同步突发读取4x16位- (GpmcFCLKDivider = 0)"和相关的时序表。

    2.参见 TRM 中的图15-52。 GPMC 至16位非多路复用存储器"