This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:"TDA2P"[吉利] TDA2P 上支持的最大 nand 闪存大小

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245114/tda2p-acd-tda2p-geely-maximum-nand-flash-size-supported-on-tda2p

器件型号:TDA2P-ACD

您好、TI!

我想知道 TDA2P 上支持的最大 nand 闪存大小、我看到 QSPI_ADDRSP1的最大地址空间仅为64MB、这是否意味着最大支持的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA2P 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruii4a/spruii4a.pdf?ts = 1688612491195 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    页面:5

    EVM 已经支持4G 位 aka 512Mb 闪存。

    您是否计划从 NAND 闪存中引导?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    您是否打算从 NAND 闪存引导?

    我们当前的 sysboot[5:0]= 0b110111、这意味着第一个器件为 QSPI_4、那么该 QSPI 模块上连接了一个外部 QSPI nand 闪存。 我们的系统首先从 ROM 代码引导、然后是存储在外部闪存中的引导管理器(与 SBL 相同)、将被加载到 OCMC_RAM1中。  

    我们希望保留引导流程、仅扩展闪存大小。 可行吗?

    如果需要、我们需要做的是将外部闪存从 QSPI 模块连接到 GPMC 接口? 以下是闪存当前的连接方式、看起来其中包含硬件布局更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    您是否计划使用基于 RTOS 的 SBL 引导加载程序?

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    是否 需要基于 RTOS 的 SBL 引导加载程序来满足我们的预期?  

    我们现在使用裸机 SBL、就像以下示例:processor_sdk_vision_03_03_00_00\ti_components\drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\boot\sbl_auto_app\sbl_app\tda2xx\sbl_tda2xx_main.c src

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    SBL 不支持 NAND 闪存。

    SBL 支持 QSPI 闪存和 NOR 闪存。

    此致、

    斯坦利