This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何获得立体声支持?

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1265398/how-to-have-stereo-sound-support

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262AM5728

您好!

我有基于 am5728 SOC 的定制电路板。 它 连接了 TLV320AIC3262 Audiocodec 器件。  将耳机连接到 3.5毫米插孔时、左右声道会有不同的音频级别。 根据 TI 社区成员的建议、我们要将 SOC 端缓冲区 Davinci_MCASP_RXBUF_REG 的前16位复制到 mcasp3的后16位。 因此,要在音频中支持立体声模式,这是否足够或需要看到任何其他配置? 另外、要修改的寄存器是否正确? 如果需要、 那么 为了修改这个缓冲区、我们必须在 Linux 内核源代码目录中进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    这与您先前的问题重复。 如果您收到的回答不满意、请在实施您得到的建议后详细说明您需要的详细信息吗?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们需要修改 SOC 寄存器以支持耳机中的立体声模式。 因此、 正如我在另一篇文章中提出的那样、Linux 内核需要进行一些更改。 在这篇文章中提出的建议是修改 audiocodec 寄存器,这是无用的。 那么、您能帮助在 Linux 内核上进行更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要获取耳机立体声设置的寄存器、然后从另一个主题的 Linux 专家处获得帮助。

    不幸的是、我们不是 Linux 专家、一旦您给他注册、他就能够指导您。

    我将关闭该主题、请使用另一个主题。