This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:j721s2 r5f 内核的 eMMC

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1267455/processor-sdk-j721s2-emmc-for-the-j721s2-r5f-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

您好!

我们正在尝试访问 EMMC 器件 r5f 内核。 为此、我们需要初始化和写入/读取/擦除函数。 我们可以在其中找到上述函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您使用的引导流程是 SPL 还是 SBL?

    修订
    迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:  

    我们使用的是 SPL。 只是我们想从 r5f 内核中写入和读取 eMMC、因此为此、我们需要一些初始化、写入和读取函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maheshwar。  

    在 SPL 中、我们为 eMMC 提供驱动程序支持、  

    在引导流程期间、SPL 会使用 MMC 函数将不同的映像从 eMMC 加载到 RAM。

    参考时、您可以查看此处提供的  /common/spl/spl_mmc.c 代码  

    此致
    迪瓦卡尔