This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:AM64X-MCU+ MCU-PLUS-SDK -适用于 AM64x–RTOS 的 SDK、SK-AM64B EVM 支持 No-RTOS?

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1265234/sk-am64b-mcu-plus-sdk-am64x-mcu-sdk-for-am64x-rtos-no-rtos-is-supported-on-sk-am64b-evm

器件型号:SK-AM64B

1.

AM64x-AM64X—适用于 MCU-PLUS-SDK–RTOS 的 MCU+ SDK、NO-RTOS SW 是否支持 SK-AM64B EVM 平台。

2.  

您能否支持在印度订购/购买 SK-AM64B (学生)? 在 Digikey、Element 14或其他供应商中找不到此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heelo Subs,

    [报价 userid="575195" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1265234/sk-am64b-mcu-plus-sdk-am64x-mcu-sdk-for-am64x-rtos-no-rtos-is-supported-on-sk-am64b-evm "]

    AM64x-AM64X—适用于 MCU-PLUS-SDK–RTOS 的 MCU+ SDK、NO-RTOS SW 是否支持 SK-AM64B EVM 平台。

    [/报价]

    是的、它可以同时支持两个版本、但您不能在 AM64SK 套件上具有 MCU+SDK 中的所有 EVM 应用。 MCU+SDK 中已经提供了一些 SK 示例、因此请使用它们。 这些 EVM 应用基于 AM64X EVM 硬件提供。

    关于第二个问题,我请我的同事提供支持,他可以在今天之前作出答复。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我将把您关于其他供应商 EVM 可用性的问题重新分配给我的营销同事。

    此致

    穆库尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、感谢更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subs:

    我不确定 AM64x EVM 是否可从任何第三方供应商获取。 但是、TI store 同时提供了 SK 和通用 EVM。

    https://www.ti.com/tool/SK-AM64B

    https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM

    此致、

    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高用户

    如需更深入地开发 MCU+ SDK、我们建议购买  

    https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM 

    虽然 SK 提供可用于 MCU+ SDK 的基本功能、但它更多地迎合 Linux 开发人员的需求。  

    此致

    穆库尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Senthil,

    感谢您提供详细信息。

    要以学生身份在印度购买此硬件、我必须订购选项"其他(非增值税客户、无企业/税号、研究人员)"

    有了这个选项,它也会要求强制:  

    1. 公司名称
    2.公司网址  

    我可以在这里作为学生填写什么?

    此外、我需要使用美元付款、这不会为 INR 提供选项。

    请更正我。  

    谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul:

    谢谢你的建议,我会研究这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否检查此查询  

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    副本、

    我们正在进行内部工作、以确定您的订购方式。 我很快就会回来。

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    副本、

    下订单时、请将您的大学域名设为公司名称、并将您的大学电子邮件域名设为域名。

    此致、

    森蒂尔