This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:DDR 存储器与放大器;eMMC 选择

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1267017/tda4al-q1-ddr-memory-emmc-selection

器件型号:TDA4AL-Q1

您好、专家

EVM 配置如下:

EVM:DDR4 (MT53E2G32D4DT-046 AAT:A)、eMMC (MTFC16GAPALBH-AAT)

客户希望按如下所示进行更换。  

EVM:DDR4 (MT53E1G32D2FW-046 AAT:C) 4GB、eMMC (MTFC32GAZAQHD-AAT) 32GB

它针对 eMMC 和 DDR 实现了引脚对引脚兼容、我认为效果也不错、需要仔细检查。

运行是否正常?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    我不知道以下 LPDDR4存储器部分无法正常工作的任何原因。  

    Unknown 说:
    MT53E1G32D2FW-046 AAT:C

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin。

    这只是重复检查。

    因为客户希望将尺寸更小的 DDR  

    我认为  MT53E1G32D2FW-046 应该可以正常工作

    你同意吗?

    非常感谢

    吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    是的、我同意  MT53E1G32D2FW-046应该可以正常工作。

    此致、
    凯文