This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DS90UB964解串器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1266836/tda4vm-ds90ub964-deserializer

器件型号:TDA4VM

尊敬的团队:

目标器件:TDA4

SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11

我正在尝试提出一个新的摄像头、我已配置串行器和解串器。

我无法在"DS90UB964"中找到解串器/home/rci/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/psdkqa/pdk/packages/ti/board src devices/fpd"。

您能否提供文件?

谢谢。此致、

米什拉·维奥姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyom、

    由于已发布的 SDK 不支持 ub964解串器、因此没有该文件。 您需要在 支持的解串器之后添加它。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是说我不能将 UB964解串器用于此版本的 SDK?

    您能告诉我哪个版本的 SDK 支持 UB964解串器吗?

    谢谢。此致、

    米什拉·维奥姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyom、

    您可以将 ub964解串器与此版本的 SDK 一起使用、但需要在 SDK 中添加对它的支持。 现有 SDK 不支持该功能、截至目前为止、也没有支持该解串器的计划。  

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经使用 UB960解串器文件来启动新的相机,它的工作没有问题。

    谢谢。此致、

    米什拉·维奥姆