您好!
我 使用标有"Debug Console USB"的 USB-C 连接器将 SK-AM64B 连接到 PC、并且我可以使用 minicom 访问电路板/dev/ttyUSB1.
然后、我安装了 SDK ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.00.00.03、运行 setup.sh、该命令调用./bin/setup-uboot-env.sh、而该命令找不到我的 EVM。
此脚本中有以下代码部分。
电路板="未知"
check_for_board(){
lsusb -vv -d 0403:6011 >/dev/null 2>&1
如果["$?" ="0"]
那么
电路板="am65x"
FI
}
能否仔细检查是否需要修改 USB ID 或电路板名称?
lsusb 列出了电路板上我用于连接的以下器件。
总线003器件007:ID 10c4:ea70 Silicon Labs CP2105双 UART 桥接器
谢谢。