This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:请告诉我 AM62x 是否支持 USB OTG 功能?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1264287/am625-please-tell-me-whether-am62x-has-support-usb-otg-function

器件型号:AM625

设备:AM625 GP

安装程序: ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.00.00.03-Linux-x86-Install.bin—6664936 K

SD 卡图像: tisdk-Debian-bookworm-am62xx-evm.wic.xz—1955030 K

客户想要 USB OTG 功能、我想知道 AM62x 是否支持该功能、请参阅随附的文件第20页。

e2e.ti.com/.../sprad21b.pdf

在阅读完数据表后、我认为 AM62x 不支持 USB OTG 功能。

请参阅以下论坛、似乎不需要 USB ID 引脚。

让我觉得 AM62x 具有 USB OTG 功能。

AM625:从启用外设/OTG 模式并在器件模式下测试我们的定制电路板。

我尝试过两项设置、但连接的笔记本电脑未检测到。

&usb0 {
	dr_mode = "otg";
	status = "okay";
};

&usb0 {
	dr_mode = "peripheral";
	status = "okay";
};

并将其设置为主机以正常工作。

&usb0 {
	dr_mode = "host";
	status = "okay";
};

谢谢。

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    首先、请查看以下 e2e 主题、看看它是否能解决您对 AM62x"OTG"支持的困惑。

    (+) AM625:AM62xx 是否支持 USB OTG? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    当在内核设备树中将 dr_mode 设置为"otg"或"peripheral"时、请同时运行命令" 调制探针 g_串行 "来加载 USB 小工具驱动程序、然后让我知道您的 PC 是否可以检测到连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    k3-am62x-sk-common.dtsi:

    usb0 (&U){
    dr_mode ="外设";
    状态="可以";
    };

     引导后运行 modprobe g_serial。

    它通过 USB 电缆连接 AM62x 和 PC。  在 PC 中无法识别 AM62x 的 eMMC 和 SD 器件。

    我们使用 Windows 文件资源管理器进行确认。

    请帮助修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    命令"odprobe g_serial"是将 AM62x 作为串行端口暴露给 PC、而不是 eMMC 或 SD 卡的大容量存储器件。

    如果您希望 PC 看到来自 AM62x 的 eMMC 或 SD 卡、请改用以下命令:

    # modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk

    以上命令中的"<*>"是您希望 PC 看到的 eMMC 或 SD 卡分区名称。