请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 我正在使用 SK-AM62、因此当我创建一个新的 CCS 项目时、我认为 Target 应为"AM62x_SK_EVM"。 但是、在检查示例 hello_world_am62x-sk_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang 的属性时、Target 为"AM62"。
"AM62x_SK_EVM"和"AM62"之间有何区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Seiya:
如果您想自己设置 PIN,您是说选择"AM62"吗?
可以、如果您要在中断最低的情况下连接设备、则连接到设备本身("AM62")。 因为它不会为内核调用 GEL 文件。
谢谢。此致、
图沙尔