您好!
/opt/edgeai-gst-apps/apps_python #./app_edgeai.py .../configs/object_detection.yaml
我将修改以上示例、以便在自定义模型上运行。
此模型的输入大小为(544,320)、但 tiovxmultiscaler 不支持奇数分辨率。
是否可以调整到(544,320)尺寸?
此外、在 infer_pipe.py 中、input_img 会导入到 pull_tensor 中、如果您尝试修改此 input_img、它会输出"只读"。
是否有办法调整 此 input_img?
是否可以通过 CV2.调整大小方法进行调整?
提前感谢您的帮助。