This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:MCAL 中的 PWM 示例无法输出波形

Guru**** 2554730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1264927/j721s2xsomxevm-the-pwm-example-in-mcal-fails-to-output-a-waveform

器件型号:J721S2XSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

您好、  

  SDK 版本:  8.6

  内核:     mcu1_0

   在 TDA4VL 开发板上在 SDK 中运行 MCAL PWM 示例代码后、会发现电路板上未找到 TI 描述的测试点 TP82。 我们转入测试连接到 TP82的 R54、但没有相应的波形输出。

   代码路径:mcusw/mcal_drv/mcal/examples/pwm/Pwm App_Gpt

   步骤:

  1. 在 mcusw/build 中执行:  make pwm_app Board=j721s2_evm core=mcu1_0 OS=Linux -J16

  2.重命名 mcusw/binary/pwm_app/bin/j721s2_evm/ pwm_app_mcu1_0_release.appimage 到 app 中、并将其复制到 SD 卡的引导分区中

  3、启动成功后,根据日志, TP82中的测试点  

但是、我们没有在电路板上找到 TP82的测试点、

我们改为测试了内核板的 R54、

不过、R54没有相应的 PWM 波形输出

 我想请 TI 专家来帮忙分析这个问题

此致

宾锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bingxian:

    感谢您为 PWM 打开另一个 E2E 主题。

     我将帮助您找到板载 TP82。 该测试点(TP82)位于开发板的底部。

    请告诉我您是否能够找到并探测 TP。

    此致

    M·塔伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarun Mukesh ,

    1、我认为 PWM 示例代码中提到的 TP82位于以下位置:

    您可以看到、该位置没有测试点、

    2、您发送的图片中的 TP82与 timerIO 没有关联

    此致

    宾锡安

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我查看了 CPB 的 TP82、但没有查看 SOM。

    你可以看到 TP82 ,我已经把 TP82指给上面的图片。

    此致

    M·塔伦