This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:MAC 地址存储要求

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1265048/am3357-mac-address-storage-requirement

器件型号:AM3357

您好!

下面我来确认一下。

*根据 AM335X GP EVM、该 EVM 具有存储以太网 MAC 地址的 EEPROM。
如果用户想要使用自己的 MAC 地址、则需要将 MAC 地址存储到外部非易失性存储器中、例如上面的 EEPROM。 但是、我想让您确认、对于选择此存储器是否有任何要求。
如果您需要存储器,您能将其分享给我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 对存储器没有建议。 但我建议使用 EVM 所用的仿真器。 该 EVM 上使用的 I2C EEPROM 大约只有32K。 如果您询问尺寸要求、那么我会说它不必非常大。 我认为存储的数据只有几个字节。

    EEPROM 有两个用途、即电路板识别和 MAC 地址存储。 在大多数 TI 器件上、U-Boot 代码将从此处读取 MAC 地址并传递给内核。   

    此致、

    舒耶勒