This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:两个 TDA4VH 评估板(J784S4)之间的网络带宽

Guru**** 2555210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261113/tda4vh-q1-network-bandwidth-between-two-tda4vh-evaluation-board-j784s4

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI!

通过以太网扩展桥10G 连接的两个 TDA4VH 评估板之间可实现的最大网络带宽是多少? 我们当前使用的是 SDK 8.06.001、而 Linux 原生驱动程序会初始化 CPSW9G。 我们使用 iperf 工具(TCP 双向)进行的测试得出的结果约为3.4 Gbit/s。 考虑到3.4Gbit/s 明显低于预期的10Gbit/s、造成如此低带宽的原因是什么

此致、

Marko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marko:

    Unknown 说:
    考虑到3.4Gbit/s 明显低于预期的10Gbit/s,造成如此低带宽的原因是什么

    低带宽是网络堆栈中的软件瓶颈。 当前 Linux 上的网络堆栈无法维持10Gbps 的吞吐量。 已验证硬件的链路速率是否超过10Gbps、但软件会进行节流。 如果在性能分析期间运行 TOP/mpstat,您应该会看到核心被100%利用。

    可以使用以下方法来提高性能:

    1. 您可以尝试对网络中断进行中断定步和/或将其绑定到特定内核以提高性能(中断定步可 如此处所示启用)
    2. 使用专用网络堆栈来实现更高的链路速率流量。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    感谢您的回答。 您是否碰巧知道使用 QNX 而不是 Linux 时的带宽是多少?

    此致、

    Marko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marko:

    您可以查看QNX SDK 文档中提供的该数据表、以了解所需的数字。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    数据表中、TDA4VH 板上的 CPSW9G 的网络性能测试是使用 QSGMII 卡上以太网接口类型 QSGMII (速率为1Gbps)执行的。 当两个 TDA4VH 评估板使用以太网扩展桥10G 将 MAC 连接到 MAC 时、您是否有关于 QNX 的任何结果?  

    此致、

    Marko.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    数据表中 TDA4VH 板上 CPSW9G的网络性能测试使用以太网接口类型 QSGMII 在 QSGMII 卡上以1Gbps 进行。

    是的、由于我们在 EVM 上仅支持 QSGMII PHY、因此我们使用 QSGMI 进行测量、并在数据表中提到了同样的内容。

    但是、我们在内部测量时使用了两个  TDA4VH 评估板、通过 Linux 中的10G 以太网扩展桥将 MAC 连接到了 MAC、 3.3Gbps 这种情况。

     如前所述、网络堆栈和软件处理将成为此处的瓶颈。 但是、通过从一个外部端口到另一个端口的 H/W 切换可以提供 几乎 10Gbps 的吞吐量。

    此致、
    苏德黑尔