This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 AM6422芯片的 GPMC0连接外部 ASIC (FPGA)设备。
如何配置 PROCESSOR-SDK-LINUX 内核(Linux-AM64X,不使用 MCU(Cortex-R5F)?
我在 TI 主页上找不到任何有关配置 AM64X GPMC 内核的信息。
在 Linux-Academy-AM64X 页面上、只有 AM62x (Cortex-R5F)示例的 MCU+SDK。
使用 GPMC0时如何配置内核?
虽然在文本中写入了 ASIC、但我在 AM3354中使用了异步16位宽存储器的形式的 FPGA (GPMC 外设、类似 SRAM 的存储器)、因此可能会有差别。 因此、我这次要以相同的方式实施它。 我知道 OMAP GPMC 驱动器是由 TI 当时提供的。 未提供 AM64x Linux SDK? 如果无法做到、则应使用 TI 的4个 SDK 中的哪一个在 Linux 中使用 GPMC 来实现上述功能?