This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:eMMC boot0错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1262446/tda4al-q1-emmc-boot0-error

器件型号:TDA4AL-Q1

您好!

   当我们开始使用 EMMC UDA 模式时、这是正常的。 当我们开始使用 EMMC boot0模式时、Linux 系统会显示一个错误。 您能介绍一下原因吗?

   相关日志在附件包中进行压缩。

e2e.ti.com/.../sbl_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI,

    期待您的回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,刘  

    当 您从 boot0分区引导时、我可以看到、您可以引导到 Linux 启动。

    我的问题是,在哪个分区中搜索 rootfs?

    此致
    迪瓦卡尔