This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:运行 YOLOV8

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261947/sk-tda4vm-running-yolov8

器件型号:SK-TDA4VM

是否可以使用 YOLOV8模型集成相机并运行推理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们已经验证了 Yolov5和 YoloX 模型,所以现在您可以从这些模型开始。 一旦 新版本的 Yolo 模型被添加到我们的 Model Zoo 中,您就可以切换到 YoloV8。

    此致、

    安舒