This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1263394/tms320c6713b-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713B

您好!

我最近购买了 TI TMS320C3713 DSK 卡、我打算将其用于音频应用。 因此、我正在寻找类似项目的示例、同时寻求使用此电路板演示主动噪声控制实施的任何潜在项目。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调试阶段、我会遇到该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑日期:2023年8月25日

    尊敬的 Bouzid:

    遗憾的是、C6713系列器件太旧、我们无法在论坛上提供硬件或软件设计支持、如产品页面上的横幅所示:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6713B

    实际上、最近我们移除了 TI.com 商店中的 C6713 DSK 板、因为我们不再具备解答有关这些器件的任何设计问题的专业技术。

    面向未来读者:

    请注意、应用团队回答有关器件设计问题的能力与我们继续在工厂中生产器件的能力完全不同。 该处理器仍处于"活动"状态。 有关更多信息、请参阅 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    对于 Bouzid:  

    我不会提供太多的帮助、不幸的是。 如果您想在没有 TI 支持的情况下继续进行设计、请随时继续。 我不知道这是否与您的问题相关、但我非常确信 CCS12未针对 C6713进行测试。 使用 CCS 版本可能更安全、该版本经过测试、与您加载到器件上的 TI 软件版本相对应。

    ...实际上,我希望在 C6713上运行的旧 DSP/BIOS 软件似乎已经离线了:
     下面是在 C6713上运行的旧 DSP/BIOS 软件:
    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    我将跟进 TI.com 团队、尝试查看我们的选项。 与此同时、如果您想为您的音频设计考虑使用较新的 TI 处理器、请告诉我、我会将您的主题重新分配给另一位团队成员。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我半小时前检查时、不确定发生了什么、但 DSP/BIOS 软件仍在线(虽然您必须登录才能看到)。 查看 最后的发行说明6713位于该列表中:  

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/5_42_02_10/exports/docs/Bios_5_42_02_10_release_notes.html

    此致、

    尼克