This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:8.6 RTOS SDK

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1259685/processor-sdk-j721s2-8-6-rtos-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

您好、专家

  现在我想在 SDK 中编译 SBL、但当我使用"make clean all"时(该命令来自  6.2.J721S2 SBL—平台开发套件(PDK)- J721S2用户指南(TI.com))、它将编译所有电路板。 我如何只编译一个特定的电路板(我使用的电路板是 j721s2)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    请按照PDK 编译步骤在 PDK 中编译任何内容。 请勿从各个组件文件夹构建、而始终从 /packages/ti/build 目录中。

    将附加电路板和 SOC 变量(可选)传递到您的构建命令。

    例如:

    $ cd <ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03>/pdk_j721s2_08_06_01_03/packages/ti/build

    $ make -s BOARD=j721s2_evm help

    $ make -s BOARD=j721s2_evm sbl_mmcsd_img

    此致

    苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suman 抱歉

      另一个问题是、在哪里可以获取 j721s2 SBL 的 tifs.bin? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    tifs.bin 可在  /pdk_j721s2_08_06_01_03/packages/ti/drv/sciclient/v4/v4 soc 文件夹。

    简单的 查找 在 RTOS SDK 中搜索二进制文件的命令可以轻松为您提供位置。

    此致

    苏曼